Zertifizierung
XP Power ist bestrebt, die verschiedenen Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen, die weltweit anerkannt sind. Der Prozess erfordert strenge Kontrollen und Tests, die sowohl von den internen Teams als auch von zugelassenen Prüfstellen durchgeführt werden.
Durch das Erreichen und Bestätigen dieser Standards können wir die besten und konsistentesten Produkte für alle Stromversorgungslösungen anbieten. XP Power nimmt die Pflicht zur Beseitigung von Abfällen und Schadstoffen sehr ernst und ist stolz auf die sichere Beseitigung und Entsorgung
Materials compliances
XP Power is committed to ensuring that the materials we use are in conformance to global regulations, industry standards and customer-specific requirements in order to minimise negative environmental impact of our products. XP Power developed a robust Material Compliance program by which we establish our internal material compliance policies and corresponding management processes by adopting best industrial practices.
See below for statements regarding material compliance requirements, such as RoHS, REACH, California Proposition 65, TSCA and specific substances. For declaration requests and other questions, please contact sales.
Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU)
Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die gefährlich sein können. Dies kann ein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, wenn diese Abfälle nicht ordnungsgemäß behandelt werden.
Elektro- und Elektronikgeräte sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem ungetrennten Müll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Als Verbraucher spielen Sie eine wichtige Rolle beim Recycling dieser Geräte und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.
XP Power ist als WEEE-Hersteller bei der britischen Environment Agency registriert und unsere WEEE-Registrierungsnummer lautet: WEE/HH0049TZ. XP Power erfüllt seine Verpflichtung zur WEEE-Richtlinie in Großbritannien durch die Mitgliedschaft in einem staatlich anerkannten Hersteller-Compliance-System (Accerio) und durch die Bereitstellung eines Recyclingprogramms für Altprodukte für seine Kunden.
Wenn ein Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, kontaktieren Sie uns unter xppower.uk@accerio.com. XP Power wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Recycling des Produkts zu arrangieren.