XP Power hat das Silicon Valley Innovation Center (SVIC) als neuen Hauptsitz in Nordamerika an der 455 E. Trimble Road in San Jose, Kalifornien, erffnet. Diese hochmoderne, 7900 m groe Einrichtung spiegelt das Engagement des Unternehmens fr Exzellenz, Schnelligkeit und kundenorientierte Innovation wider. Das SVIC vereint Forschung und Technologieentwicklung, Design-Engineering, Pilotfertigung, Lagerlogistik sowie Service und Support unter einem Dach.
Das Innovationszentrum ermglicht schnelle Entwicklungszyklen und versetzt XP Power in die Lage, qualitativ hochwertige Lsungen effizient bereitzustellen. Das Unternehmen verfolgt einen First-Time-Right-Ansatz, der von einem multidisziplinren Engineering-Team mit umfangreicher Design- und Branchenerfahrung in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik, Militr und Industrie untersttzt wird.
Zu den Einrichtungen gehren ein Zuverlssigkeitsprflabor mit mehreren Highly Accelerated Life Tests (HALT), Highly Accelerated Stress Screens (HASS) sowie Klimakammern, die das Engagement fr Zuverlssigkeit unterstreichen. Eine tzplasmakammer dient der Systemvalidierung fr Halbleiterfertigungsanlagen, und eine 3-Meter-EMV-Kammer ergnzt die bestehenden EMV-Konformittsprfstnde, um die Markteinfhrung zu beschleunigen. Ein spezialisiertes Team fr Testentwicklung ist vor Ort, um kundenspezifische Testgerte fr spezielle Stromversorgungsanwendungen zu entwerfen und sicherzustellen, dass die Produkte den hchsten Leistungs- und Qualittsstandards entsprechen.
Jay Warner, Executive Vice President von XP Power Nordamerika, sagt: Die hochentwickelten, vollstndig digitalisierten Workstations des SVIC sind weltweit vernetzt und ermglichen eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen unseren Experten. Unsere erstklassige Follow-the-Sun-Implementierung sorgt fr kontinuierliche Weiterentwicklung und Problemlsung rund um die Uhr, verkrzt die Markteinfhrungszeit und reduziert die Zeitplne unserer Kunden.
Die neuen Rumlichkeiten frdern das Wachstum des Teams mit neuen Besprechungsrumen und strategisch gestalteten Arbeitsbereichen. Diese sind mit fortschrittlicher Technologie, moderner Kommunikationsinfrastruktur und verbesserten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, alles in einem zeitgemen Design.
Das SVIC verfügt zudem über umweltfreundliche Merkmale wie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, automatisierte LED-Beleuchtung, fortschrittliche HLK-Systeme sowie Geschirrspüler, um Einweggeschirr zu vermeiden. Darüber hinaus wird vollständig auf Einwegkunststoffe (SUP) verzichtet.
Warner fügt hinzu: „Diese Investition unterstreicht XP Powers Fokus auf Wachstum und Expansion in den kommenden zehn Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Einführung neuer Technologien im Bereich der Stromversorgung, die die Angstrom-Ära ermöglichen. Mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungslabors wollen wir die nächste Generation von Innovationen in der Stromversorgungstechnologie anführen. Als führendes Unternehmen auf diesem Gebiet baut XP Power seinen Marktanteil in den Bereichen Medizin, Industrie und Halbleiterfertigung weiter aus. Unser neuer Hauptsitz ist ein klares Zeichen unseres Engagements für unsere Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Gestützt auf die Stärke unserer globalen Teams sind wir bereit, einen bedeutenden Einfluss auf den Markt für Stromversorgungen in Nordamerika und weltweit zu nehmen.“
Recommended for you

High voltage DC-DC converters feature ultra-low noise for analytical instrumentation
XP Power's HRF15 delivers ultra-low noise power ideal for noise sensitive analytical instruments.

Compact 1U 750W power supply delivers up to 60kV offering maximum flexibility for ion implant and high power e-beam applications
XP Power’s range of 750W high voltage power solutions offers the flexibility and control demanded by semiconductor appli...

Compact 1.5kW power supplies bring unmatched programmability to AC-DC power solutions
XP Power brings the ultimate in flexibility to chassis mount power solutions with the launch of their new HDA1500 series...

Low-profile AC-DC power supplies offer conduction, convection, and fan-cooled ratings for BF-rated medical and industrial equipment
XP Power introduces the CCR range of compact, low-profile (25.4mm) AC-DC power supplies with flexible cooling options an...